This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS111读取速度更快或参数化读取速度更快

Guru**** 2535060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900995/ads1115-ads111-faster-reading-or-paraleling-reading

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: ADS1015

您好!  

我使用 的是 ADS111、两次读数之间的持续时间约为10ms、但我需要使其更快、或者如果它是同时读取四个输入的方法? 这是可以接受的吗?

我希望您能帮我解决这个问题、  

谢谢!

Ricardo。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、


    您不能同时读取全部四个输入。 ADS1115在 ADC 的前端使用多路复用器。 这基本上是一个开关、因此每次只能切换一个开关进行测量。 方框图如下所示:

    但是、您应该能够比每10ms 从器件获取数据的速度快得多。 该器件的最快数据速率设置为860SPS (对于12位 ADS1015、该速率甚至更快为3300SPS)。 如果您使用的是 ADC 的多个通道、我将对器件使用单次转换模式。 以下是顺序:

    1:对配置寄存器进行编程、以使用正确的配置进行转换。
    2.等待数据周期+额外10%+ 20us。 这是进行转换所需的时间、转换时考虑到内部时钟的变化、并在最后一次转换后额外唤醒器件。
    3.读取最后一个数据。
    4.重复从1开始以启动下一个通道。

    在860SPS 数据速率下、每次转换的时间周期应为1.3ms 左右。

    如果您使用多个通道、我不会使用连续转换模式。 当配置被编程时、在进行中的转换完成前、配置不会被置位。 这可能会导致混淆器件何时收到配置以及何时收集数据。 即使您使用 ALERT/RDY 引脚指示转换完成、连续转换模式的实现通常会更加混乱。


    吴约瑟