This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:偏移不匹配

Guru**** 2532950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878071/ddc232-offset-mismatch

器件型号:DDC232

大家好、

我们已启动该板并使用 DDC232CK 运行。 但是,在测试条件下(测试位在上,所有输入通道都断开连接),我们将得到0x1E00而不是0x1000偏移量。

我们认为它可能与输出格式有关。 数据表显示格式= 1时、DDC232CK 应该有19位而不是20位。 上述读数假定输出位为全20位。

 如果输出字应该是19位,问题是我们应该读出[19:1]位吗? 或位[18:0]或20位输出字内的任何其他方式?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    真有意思... 只是为了首先澄清19b、这只是为了在图片中突出显示"19b 无遗失码"、即、如果您将其作为19b 的转换器(即、将以零结尾的单词与以一个结尾的单词合并、 只要所有其他19个位相同、就不会有任何缺失的代码(您将有该代码的计数)。

    由于某种原因、这并不意味着输出切换到19b。 因此、您仍然应该获得20b 输出。 切换至测试模式时、断开输入、失调电压从4096跳至7680、这是"有趣的"。 您是否更改了其他内容? 您是否在范围7 (规格条件)内执行此操作?

    此外、这有点巧合、但有趣的是、当不处于测试模式时、您会得到0x1000 (4096)。 您是否得到了该值、还是仅进行了舍入? 我是说、这是精确的理想输出...

    此致、

    教育