This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:导联脱落检测问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898606/ads1299-lead-off-detection-issues

器件型号:ADS1299

您好!

我按照手册第63页的说明设置直流导联脱落检测、为方便起见、请复制此处:

10.1.2.1导联脱落
在所有通道上使用上拉和下拉电阻器设置直流导联脱落的示例代码。
 WREG LOFF 0x13 //比较器阈值为95%和5%,上拉或下拉电阻器直流导联脱落
 WREG CONFIG4 0x02 //打开直流导联脱落比较器
 WREG LOFF_SENSP 0xFF //打开所有通道的 P 侧以进行导联脱落检测
 WREG LOFF_SENSN 0xFF //打开所有通道的 N 侧进行导联脱落检测
观察输出数据流的状态位以监控导联脱落状态。

我正在查看 DOUT 中的状态位、特别是 LOFF_SENSP 和 LOFF_SENSN 寄存器的内容、但结果毫无意义。 例如、我看到所有 P 侧导联都已断开、但没有 N 侧导联断开。 当我仅连接其中一个 P 引线(例如、通道5或6)时、我看到报告连接了4个不同的通道(例如、1-4)。 这会持续一段时间(可能大约一分钟)、甚至在我再次断开一条导联之后、在通道再次标记为断开连接之前、也会逐个地执行此操作。 这种行为是否有任何部分是预期的? 这种不准确性可能是由什么造成的?

作为参考、我将使用前四个通道的 P 和 N 两侧、最后四个通道仅使用 N 侧(并激活 BIAS 和 SRB2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walaa、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    调试导联脱落检测问题通常非常具体地取决于系统的配置方式。 我建议首先查看下面链接的一些有用的配套资料。 您应该能够跟踪导联脱落电流的流动位置、并确认每个节点的直流偏置位置。 在大多数情况下、当连接的输入未偏置为已知共模或导联脱落电流没有返回路径时、会出现导联脱落问题。 该返回路径可以通过另一个极性相反的电流源(LOFFP 与 LOFFN)或通过偏置放大器。 如果输入端连接到偏置电极、则偏置放大器必须能够灌/拉不受 LOFFP 和 LOFFN 电流平衡的任何额外电流。

    我们在 E2E 上的 ADS129x BIOFAQ 页面上提供了一些有关此主题的有用应用手册和文章。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我已经查看了您发送的链接中的一些材料、这些材料非常有用-谢谢! 但是、我仍然不明白为什么我的 LOFF_N 始终显示为0 -无论我做什么、从不报告任何断开的导联。 在我看来、这似乎是一个设置问题、因为它不受我所做的任何事情的影响。 关于这一问题的任何指导都将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walaa、

    您是否有可共享的原理图以及完整的寄存器设置列表?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是完整的寄存器设置:

    WREG (ADS1299_REGADDR_CONFIG1、ADS1299_REG_CONFIG1_RESERVE_VALUE |
    ADS1299_REG_CONFIG1_2kSPS);
    WREG (ADS1299_REGADDR_CONFIG2、ADS1299_REG_CONFIG2_RESERVE_VALUE |//0b11000000;
    ADS1299_REG_CONFIG2_CAL_PULSE_FCLK_DIV_2_21);
    WREG (ADS1299_REGADDR_CONFIG3、ADS1299_REG_CONFIG3_REFBUF_ENABLED |//0b11101100;
    ADS1299_REG_CONFIG3_RESERVE_VALUE |
    ADS1299_REG_CONFIG3_BIAS_MEAS_DISABLED |
    ADS1299_REG_CONFIG3_BIASREF_INT |
    ADS1299_REG_CONFIG3_BIASBUF_ENABLED |
    ADS1299_REG_CONFIG3_BIAS_LOFF_SENSE_DISABLED);
    WREG (ADS1299_REGADDR_CONFIG4、0x00);
    WREG (ADS1299_REGADDR_GPIO、0x00);
    WREG (ADS1299_REGADDR_MIPSC1、0x00);
    
    WREG (ADS1299_REGADDR_CH1SET、ADS_CHANNEL 增益[0]|
    ADS1299_REG_CHNSET_NORMAL 电极|
    ADS1299_REG_CHNSET_CHANNEL_ON |
    ADS1299_REG_CHNSET_SRB2_DISCONNECTED);
    WREG (ADS1299_REGADDR_CH2SET、ADS_CHANNEL_GAINS[1]|
    ADS1299_REG_CHNSET_NORMAL 电极|
    ADS1299_REG_CHNSET_CHANNEL_ON |
    ADS1299_REG_CHNSET_SRB2_DISCONNECTED);
    WREG (ADS1299_REGADDR_CH3SET、ADS_CHANNEL_GAINS[2]|
    ADS1299_REG_CHNSET_NORMAL 电极|
    ADS1299_REG_CHNSET_CHANNEL_ON |
    ADS1299_REG_CHNSET_SRB2_DISCONNECTED);
    WREG (ADS1299_REGADDR_CH4SET、ADS_CHANNEL_GAINS[3]|
    ADS1299_REG_CHNSET_NORMAL 电极|
    ADS1299_REG_CHNSET_CHANNEL_ON |
    ADS1299_REG_CHNSET_SRB2_DISCONNECTED);
    WREG (ADS1299_REGADDR_CH5SET、ADS_CHANNEL_GAINS[4]|
    ADS1299_REG_CHNSET_NORMAL 电极|
    ADS1299_REG_CHNSET_CHANNEL_ON |
    ADS1299_REG_CHNSET_SRB2_Connected);
    WREG (ADS1299_REGADDR_CH6SET、ADS_CHANNEL_GAINS[5]|
    ADS1299_REG_CHNSET_NORMAL 电极|
    ADS1299_REG_CHNSET_CHANNEL_ON|
    ADS1299_REG_CHNSET_SRB2_Connected);
    WREG (ADS1299_REGADDR_CH7SET、ADS_CHANNEL_GAINS[6]|
    ADS1299_REG_CHNSET_NORMAL 电极|
    ADS1299_REG_CHNSET_CHANNEL_ON |
    ADS1299_REG_CHNSET_SRB2_Connected);
    WREG (ADS1299_REGADDR_CH8SET、ADS_CHANNEL_GAINS[7]|
    ADS1299_REG_CHNSET_NORMAL 电极|
    ADS1299_REG_CHNSET_CHANNEL_ON |
    ADS1299_REG_CHNSET_SRB2_Connected);
    
    //为所有 EEG 通道(5-8)打开偏置
    WREG (ADS1299_REGADDR_BIAS_SENSN、ADS1299_REG_BIAS_SENSN_BASN8 |
    ADS1299_REG_BIAS_SENSN_BIASN7 |
    ADS1299_REG_BIAS_SENSN_BIASN6 |
    ADS1299_REG_BIAS_SENSN_BIASN5
    WREG (ADS1299_REGADDR_LOFF、 0x13);
    WREG (ADS1299_REGADDR_CONFIG4、0x02);
    WREG (ADS1299_REGADDR_LOFF_SENSP、0xFF);
    WREG (ADS1299_REGADDR_LOFF_SENSN、0xFF);
    WREG (ADS1299_REGADDR_LOFF_FLIP、0xF0);//翻转 EEG 通道,因为我们要将它们连接到 N 端 

    您对原理图的哪个部分感兴趣?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walaa、

    感谢寄存器设置。

    我很想了解从电极到 ADS1299输入的完整信号链以及周围的 ADS1299连接。

    根据上述寄存器设置、您将有4倍的导联脱落电流流流流过 SRB2引脚并返回到负 LOFF 电流源("负"是因为通道5-8的 LOFF 电流方向发生翻转)。 电流方向不是问题、但值得检查 SRB2引脚和其余通道输入引脚的电压、以查看共模电压的位置。 当每个电极断开连接时、验证该电极的相应输入引脚是否按预期上拉/下拉至电源。 如果由于某种原因、该输入保持在比较器阈值之间、这将说明导联脱落状态结果不一致。

    此致、