This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:主机延迟 ACK

Guru**** 2520200 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889395/ads1015-q1-ack-by-master-delay

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1015

大家好、

我正在考虑使用 ADS1015-Q1通过串行器和解串器与 MCU 进行 I2C 通信、如下所示。

ADS1015-Q1 <->解串器<-电缆(嵌入到串行 信号中的 I2C 信号) ->串行器<-> MCU

从 ADS1015到 MCU 的延迟最大为40us、我担心主器件(MCU) ACK 在 ADS1015输出数据后延迟40us。

请参阅数据表第20页图15

ADS1015数据结束到主机时序 ACK 之间是否有任何要求?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji-San、


    主器件 ACK 延迟40us 不应成为问题。 从时序要求表中、最小 SCLK 频率为10kHz、这意味着 SCLK 周期为100us、长于40us。

    此外、该器件的 I2C 通信超时。 超时将重置 I2C 通信。 但是、该超时大约为30ms 至35mS、远高于40us 延迟。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。

    我计划使用400kHz 时钟频率。

    是否可以保持此频率、或者我是否需要将频率更改为10kHz 以返回主器件的 ACK?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji-San、

    它们不需要更改时钟频率、可以使用400kHz 时钟。  

    主控器控制 SCLK、器件将能够处理 ACK 的附加延迟。  

    吴约瑟