请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1015-Q1 主题中讨论的其他器件: ADS1015
大家好、
我正在考虑使用 ADS1015-Q1通过串行器和解串器与 MCU 进行 I2C 通信、如下所示。
ADS1015-Q1 <->解串器<-电缆(嵌入到串行 信号中的 I2C 信号) ->串行器<-> MCU
从 ADS1015到 MCU 的延迟最大为40us、我担心主器件(MCU) ACK 在 ADS1015输出数据后延迟40us。
请参阅数据表第20页图15
ADS1015数据结束到主机时序 ACK 之间是否有任何要求?
此致、