This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:与 ADS124S08比较

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900813/ads1261-vs-ads124s08

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

我希望有人可以帮助我了解这些器件在温度测量应用中的主要差异... (RTD、热敏电阻、热电偶)

除了它们具有不同的通道数量和数据速率之外、您选择其中一个的原因是什么?

我查看了增益/偏移/ INL 误差和漂移、除增益误差外、其他一切基本上都在彼此的焊球中。 (ADS1261的最大增益误差为±0.5%FSR、而 ADS124S08为200ppmFSR MAX (0.02%FSR)我还尝试确保每次比较都与 MAX PGA 设置(128)进行比较。

两者的 INL 误差约为0.001%FSR、因此实际误差主要由增益/偏移误差和漂移决定。

由于失调电压/增益误差可以校准、线性度似乎不是一个很大的差异/问题...?

我注意到、与 ADS124S08相比、ADS1261的内部采样频率为 Fclk / 8、因此大约为1MHz。

我是否理解了、对于相同的 SPS 数(例如50SPS)、由于 ADS1261采样频率更快、过采样率更好、从而使噪声得到更好的平均值?

ADS1261的 TI.com 1ku 价格大于6美元、而 ADS124S08的价格仍约为4.5美元...

ADS1261的℃基准也更差(初始精度为0.2%、而 ADS124S08的最大值为±℃0.05%、ADS1261基准的最大温漂为40ppm/̊ C、而 ADS124S08的最大值为10ppm/̊ C…

我可以继续、但我无法理解其优势...使用 ADS1261实现更高采样率的成本是否会使价格比 ADS124S08高出1.5美元、即使通道更少?

温度测量的要求约为每通道输出采样速度小于50ms ...

我正在尝试了解您为什么要为温度传感模块选择一个而不是另一个...

感谢您的任何指导!

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    ADS124S08和 ADS1261之间的主要差异如下:

    • 与 ADS124S08 (4kSPS)相比、ADS1261 (40kSPS)的最大采样率更快
    • 与 ADS124S08相比、ADS1261的噪声更低
    • 与 ADS1261 (10)相比、ADS124S08 (12)具有更多的通道
    • 与 ADS1261相比、ADS124S08的功耗更低

    正如您所注意到的、这两款器件之间的许多其他规格和特性相似、但 ADS1261与 ADS124S08的区别在于其数据速率更高且噪声更低。 在通道扫描时间至关重要的特定温度测量应用中、ADS1261可能更适合。 或者、如果需要多个输入通道、客户可以选择 ADS124S08。

    我希望这有助于您选择正确的 ADC。 如果您有其他问题、请告诉我

    布莱恩