This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:采样期间在模拟基准(REF0和 REF1)之间切换

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900136/ads1248-switching-between-the-analog-references-ref0-and-ref1-during-sampling

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

大家好、

客户想知道采样期间是否可以在模拟基准(REF0和 REF1)之间切换。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    与该器件相关的其他问题是 、是否可以将一些 ADC 引脚配置为差分引脚、将一些配置为单端引脚? 以及是否可以使用 AIN1和 AIN7或其他 ADC 输入进行差分测量。  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    很抱歉耽误你的答复。 可以随时切换基准、但如果在转换期间切换基准、转换将像从 PGA、通道选择等的多路复用器变化一样重新启动 在进行此开关时、需要记住的一件事是模拟趋稳。  

    此 ADC 无法以这种方式配置、所有测量均以差分方式进行。 由于数据表中概述的 PGA 共模限制、输入无法连接到 GND、因此无法进行真正的单端测量。 但是、可以在一个输入保持在1/2 Vs、而另一个输入相对于该输入测量的情况下执行伪差分测量。  

    ADS124S08是 ADS1248的全新改进版本。 它能够使用 AINCOM 引脚进行单端测量。 它还具有可配置的延迟、有助于消除因开关输入通道设置中的模拟趋稳而导致的误差。