This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:TX REF 电压

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877662/afe4490-tx-ref-voltage

器件型号:AFE4490

我正在尝试按照手册的建议将 TX_REF 引脚的值更改为输出1V。 我正在写入控制2寄存器并在位18和17中放置10、但是我的 TX REF 上的输出电压仍然是5V、而不是1V。

我不确定我的行为是什么。  

代码如下:

GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P6、GPIO_PIN0);  

uint8_t i;
uint8_t wreg2[4]={0x23、0x04、0x00、0x00};
GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN4);  
对于(i=0;i<4;i++)  

while (!USCI_A_SPI_getInterruptStatus (USCI_A1_base、USCI_A_SPI_Transmit 中断));
USCI_A_SPI_transmitData (USCI_A1_base、wreg2[i]);

GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN4);  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chloe、

    器件似乎处于断电模式。 您是否检查了 AFE_PDNZ 引脚的状态? 如果您已连接到 MCU IO 端口、则应将其驱动为逻辑高电平。

    确保 AFE 电源正常并将 RESETZ 和 AFE_PDNZ 设置为逻辑高电平后、应测量以下值:

    A) TX_REF 引脚(引脚#9)上0.75V

    B) BG 引脚(引脚#7)上的1V 电压

    C) VCM 引脚(引脚4)上的电压为0.9V

    现在、在将寄存器23h 编程为0400h 后、您应该在 TX_REF 引脚上测量1V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我没有将断电引脚连接到我的 MCU、但它是高电平。 它现在的读数为2.0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chloe、

    您的电源电压是多少? AFE_PDNZ 引脚是连接到任何电源电压还是悬空?

    如果它处于浮动状态、则需要连接到 RX_DIG_SUP。

    您是否还检查了我在上一篇文章中提到的顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 电源为5V、RX_DIG_SUP 为3.3V。  

    AFE_PDNZ 只是悬空。  

    A) TX_REF 引脚上的5V (引脚#9)

    B) BG 引脚(引脚#7)上的0V

    C) VCM 引脚(引脚4)上的电压为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将 AFE_PDNZ 连接 到 RX_DIG_SUP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我会尝试这个。 或者、我可以将其连接到微控制器上的端口引脚、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有有限数量的可用 MCU 端口。 我在前面 的一篇文章 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/392555?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=afe4490%252520DIAG_END 上看到 、您谈到了如果您没有足够的 MCU 端口、如何处理某些 I/O。 如果我的 MCU 上没有足够的端口可连接、您能否验证可以对每个引脚执行什么操作? 帖子没有为我澄清所有内容。 我应该如何处理其余的引脚?

    引脚20 AFE_PDNZ:连接至 MCU 或 RX_DIG_SUP

    引脚21 DIAG_END:  

    引脚22 LED_ALM:

    引脚23、PD_ALM:

    SPI 通道:全部连接

    引脚28、ADC_RDY:我已将其连接到 MCU

    引脚29、RESETZ:我将其连接到 MCU。  

    引脚30、CLK_OUT:  

    谢谢、

    Chloe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重复帖子:

    请参阅此处获取响应: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/878339/3249319#3249319