主题中讨论的其他器件:ADS8900B、 THS4551、 OPA625
您好!
我启动并运行了 EVK。 它看起来像是在+和-输入接地并且共模基准被设定为0V 的情况下的设置。 我看到一个很好的低噪声直方图、很酷。
问题:
1、 为什么有0V 共模选项? 该器件的共模范围为0V 至 VREF。 我不能想到您希望在最低0V 的电压下运行的应用。 我们有一个双极生物电势信号、它可能在+-10mV 左右的时间内接近接地、但由于负-10mV、我们打算将该信号模拟电平转换为 VREF/2共模。 这让我进入第二个问题。
2. 当我在 EVK 上选择 VREF/2共模(J1关闭、J2打开)并保持+和-输入接地时、我会得到很多噪声、平均转换值接近-36.7k。 我错过了什么吗? 我期望的结果与共模0V 基本相同。 当我再次让+和-浮动时、事情会很开心。 当+和-接地时、OPA625s 应该能够驱动共模电流、我不知道发生了什么? 我在 OPA625s 的两个输入上的读数都为2.586V、因此、似乎需要拉电流以使-输入跟踪2.5V 的+输入。
谢谢、
Erik