This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:ADS1246

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, ADS1247, ADS1248, ADS1146, ADS124S06, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900809/ads1246-ads1246

器件型号:ADS1246
主题中讨论的其他器件: ADS1247ADS1248ADS1146ADS124S06ADS124S08

我们使用 ADS1246单通道(AINP/AINN)进行温度测量。

现在、我们想知道 TI 是否有两个通道传感器、该传感器的结构与 ADS1246相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 ADS1247和 ADS1248、它们是 ADS1246的2通道和4通道版本。  此外、还提供16位版本的产品、分别为 ADS1146/47/48。  

    还有更新的 ADS124S06和 ADS124S08器件系列、它们具有更多通道。