This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:基准电容负载

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC70501, ADS7052, REF1925, REF1933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898225/dac70501-reference-capacitive-load

器件型号:DAC70501
主题中讨论的其他器件: ADS7052REF1925REF1933

您好!

我想使用 DAC70501的2.5V 基准输出来驱动 ADS7052 14b ADC 的模拟电源输入。 ADS7052数据表建议在该输入端使用3.3uF 的电容。 在使用3.3uF 电容器加载 DAC70501基准输出时是否存在任何问题? ADS7052模拟电源的额定电流约为500uA、因此我猜这是一个足够轻的负载、可用于基准输出。基准的额定负载调节为90uV/mA、高于专用基准(例如 REF1925)、 但仍小于 ADS7052的 LSB。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我将从我的设计团队获得参考输出的最大容性负载能力。

    同时、我对您计划将参考输出与 AD7052配合使用的方式感兴趣。 由于 AD7052还将 AVDD 用作器件的基准、我相信除了负载调节之外、您还需要查看基准驱动器的带宽。 对于1MSPS、14位 ADC、我认为这不能满足 ADC 本身的动态要求。

    因此、我的建议是在驱动 ADC 之前使用某种基于运算放大器的缓冲器。 如果可能、我还会尝试获取基准输出的带宽信息。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、

    感谢您对此进行深入研究。 ADS7052数据表(图43)中的一个示例参考是 REF1933。 REF1933数据表中的图32是显示1uF 和10uF 负载的输出阻抗图。 我对该图的解释是、高频输出阻抗仅由电容器决定。 REF1933瞬态响应如图21和23所示、其中我估计闭环带宽约为1kHz。 在输出阻抗图中、1kHz 带宽也很明显、其中阻抗在大约1kHz 的20欧姆处趋于平坦。 REF1933相对较慢的响应与3.3uF 电容相结合、可提供出色的性能、如 ADS7052 FFT 图(图44)所示。 因此、我根据 ADS7052示例电路得出的结论是、3.3uF 电容是性能的关键、而不是基准带宽、这就是我认为 DAC70501基准是可以接受的原因。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我们可以在 DAC70501的基准引脚上支持高达10uF 的电容器。 因此、3.3uF 不会成为问题。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    感谢您确认最大电容值为10uF。 基准上是否有建议的最小电容? 我在数据表中找不到它。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    针对噪声问题提到了最小电容器。 150nF。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akhilesh、

    是的、它在数据表中有说明、我以前没有注意到它。

    谢谢、

    Scott