This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44EVM:KCU105与 ADC32RFXX EVM GUI 配置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44, LMX2582, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871023/adc32rf44evm-kcu105-vs-adc32rfxx-evm-gui-configurations

器件型号:ADC32RF44EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF44LMX2582ADC32RF45

您好!

我们目前将 ADC32RF44EVM 连接到 KCU105、并已从 TI 网站下载 KCU105 + ADC32RF44设计固件。

我们在"Quick Setup"选项卡中使用以下设置配置了 ADC32RFXX EVM GUI:

  • 奈奎斯特区域=第二奈奎斯特
  • 到 ADC 的时钟源=到 ADC 的 LMX2582
  • 内部时钟频率= 2457.6MSPS
  • ADC32RF45模式=旁路
  • 分辨率= 14位

ADC32RF44EVM 中未提供外部时钟。  当您查看 CLKout 0的时钟输出时、它相当于307.2MHz。 当我们打开 KCU105固件时、JESD204 PHY 参考时钟需要192MHz 的输入。  当所有东西都连接好并且我们查看 Vivado ILA 上的 KCU105 LED 时、一切看起来都很好。  有人能解释一下为什么 KCU105在它所期望的时钟不是它所得到的时钟时同步和接收数据。  我还将 GUI 的配置更改为使用1536的内部时钟频率、并在 CLKout 0上生成192MHz 时钟输出、但这会导致 KCU105不再与 ADC 同步。

谢谢!

DT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DT:

    我们将对此进行研究。 尽快回来。。。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DT:

    KCU105 + ADC32RF44设计固件经过编译、最大 通道速率 为7.68Gbps 、 采用192MHz (x40)时钟、 因为 ADC 的预期参考时钟是基准时钟。

    因此 、建议使用192MHz 时钟

    1.固件在参考时钟为307.2MHz 时钟时如何正常工作?

    在 307.2MHz (x25)( 如上所示、仍然是 JESD PHY 的有效参考时钟)下、固件可能锁定 BCBC、并可能建立同步。 但是 、此链接可能不一致 、  并且在多个捕获过程中可能会出现数据完整性问题。  由于固件编译为192 MHz 。

     

    2.为什么固件不同步192 MHz -推荐的参考时钟?

    对于 192 MHz 的频率,固件可以正常工作。  请验证 ADC GUI 配置为将 CLKout0更 改为192MHz (从307.2MHz)时、如    KCU105 ADC32RF44参考设计用户指南( 位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\KCU105 Firmware\ADC32RF44 8224\Source Code)中所述、所有必要的配置均已重新完成。

    此致、

    Vijay