This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:将 ADS1292R 配置为 EMG 采集

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877586/ads1292r-configure-ads1292r-for-emg-acquisition

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:ADS1292

我想将 ADS1292用于 EMG 采集。 我必须监控两个肌肉、因此我需要使用两个通道(1P、1N 和2P、2N 也是参考电极)。 由于 ADS1292用于 ECG 应用、因此输入引脚(ELA、RL、ERA 等)对我来说非常令人困惑。 我有 ADS 1292 PDK 评估板。 那么、如何将电极连接到用于 EMG 输入的 DB9连接器? 我通过避免 IC 和 DB9连接器之间的其余电路来计算 C92和 C91上这些输入通道的抽头点(请参阅名为"输入通道"的附件)。 这些是连接电极的正确位置吗? 但是、我还没有找到连接参考电极的位置、还是必须连接参考电极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikishore、您好!

    将 ADS1292用于 EMG 是可以的。 虽然数据表在描述输入引脚时使用 ECG 术语、但请记住、它们只是到 ADC 的输入通道。 我建议在 DB9连接器之后直接连接到电阻焊盘 R85、R73。 电阻器和电容器构成 RC 滤波器、可滤除极高频率噪声、否则这些噪声会混叠回测量中。  

    当您说参考电极时、您是否指的是用于将人体驱动到共模电压的电极? 如果是、则可以使用器件的 RLD 功能来实现这一点。 如果您是测量其他电极的公共点、则需要将参考电极连接到通道的负输入端。  

    由于 EMG 不是器件的主要功能、我建议在论坛上查看其他可能对您有所帮助的帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。 我感谢 TI 为帮助客户所做的努力。

    几个问题:

    将电极连接到 R85和 R73可为通道1提供输入。 同样、对于通道2输入、我是否应将电极连接到 R71和 R63?

    2.既然我已经完成了输入连接、我应该接地还是修改与 DB9连接器和 RESP 模式(通道3)的连接?

    3.由于我将双极测量用于 EMG,我假设参考电极将用于偏置/接地。 如有必要、我是否应将参考电极连接到 DB9连接器中的 RLD 输入?

    我的想法是在不使用 EVM 的板载 DSP 处理器的情况下使用 ARM 处理器。 我计算了从 ADS1292提取数字数据的测试点。 TP11、TP42、TP24、TP46、TP47、 TP52、TP53、TP56是串行输出引脚。 我认为我可以将这些连接到任何控制器。 对此有任何建议吗?

    此外、如果我想使用板载处理器、能否从板的 TX、RX 引脚提取数据并将其传输到 HC05进行蓝牙通信? 如果是、我可以使用定制的智能手机应用程序来读取 DSP 处理器处理的数据、我将如何对处理器进行编程以执行此操作?  

    我们非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikishore、您好!

    我很高兴。  

    1.是的。 您很可能需要在此处安装与通道1值类似的组件、以便从测量中滤除高频噪声。  

    2.我认为这是没有必要的。  

    3.正确。 是、引脚4。 或者、您可以在100k 电阻后使用 R117。  

    4.控制器不是我的专业领域。 确保控制器具有足够的 GPIO 端口、具体取决于您是否要切换命令。 我建议将 CS 连接到 GPIO、也可以使用 START 和 PWDN/复位、或通过命令进行控制。 确保控制器能够以所需的频率发送 DIN 和 SCLK 脉冲。 或者、可以从 DOUT 读取。 可以在数据表中验证频率、也可以在下面链接中的 BIOFAQ 博文中验证频率。 DRDY 通常连接到中断。 CLK 可以是内部的、也可以是外部的(尤其是当您想要将测量值同步到其他内容时)。

    5.我不知道这一个。 我看不到您无法从 TX 和 RX 引脚中提取数据的原因、但我没有示例代码或专业知识来对 DSP 进行编程。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202