This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:DAC43608驱动程序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889759/dac43608-dac43608-driver

器件型号:DAC43608

大家好、我的 CTM 正在使用 DAC43608、谢谢您、您可以分享 IC 的驱动程序、即初始化代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    遗憾的是、我们没有为此器件提供任何软件。 如果您要查找某些启动代码或类似代码、可以参阅数据表第32页和第33页的应用部分、其中提供了一些伪代码。

    让我知道客户希望使用该器件做什么、因此我可以帮助您为 他们的应用提供伪代码。

    此致、

    AK