This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:使用修改的 ADS131A04EVM 进行评估

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871554/ads131a04evm-evaluation-with-modified-ads131a04evm

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

大家好、

如果您对配置 ADS131A04EVM 硬件和软件以正确评估 ADS131A04有任何疑问或建议、请告知我们、有关以下修改项目。

1.短接 AVSS 和 GND (短接 JP11的引脚1 - PIN2)、删除 U32并短接引脚1 -引脚5、并将5V 电压施加到 AVDD - AVSS、3.3V 电压施加到 IOVDD - GND (短接 JP10、JP8)。

2.短接 TP22 - TP23。 (不需要?)

3.通过 J8使用外部时钟、移除 R80、R83和 R84。

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、

    我知道有人使用 ADS131A04EVM 评估具有不同处理器的器件、但我自己从未这样做过。 但是、我看到了 E2E 帖子、人们已将其投入使用。

    首先、这里有一些注释、它们可能对电路板的使用有所帮助。

    S5和 S8的丝印错误。 这意味着当开关处于向下位置时、选择收割台。 当开关处于向上位置时、选择缓冲器。

    2.应移除 R89或将缓冲器接地。

    3. MOSI 和 MISO 丝印在 J3 (引脚3和5)上交换。

    4. R90应该是空载的、但我认为 EVM 应该仍然正常运行。

    5.对于 JP5、JP6和 JP7、M0、M1和 M2接地设置接近顶部。

    您提到的注释(1-3)似乎正确、但我的问题是该 EVM 不是为5V 运行而设计的。 不过、我已经查看了 AVDD 线路的原理图、但我看不到会限制电源的任何东西。 TP19提供了一个 AVDD 测试点、可供使用。

    客户是否需要为4V 基准提供5V 运行电压?

    吴约瑟