This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS8586S:ADS8588EVM-PDK 软件安装问题

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889050/ccs-ads8586s-ads8588evm-pdk-software-installation-problem

器件型号:ADS8586S
主题中讨论的其他器件:ADS8588S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试安装 ADS8588EVM-PDK 软件、并已从"TI"网站下载该软件。  当我尝试运行"ADS8588 EVM.exe"时、系统显示错误消息。 因此,我删除了当前文件夹(Texas Instruments in C:\Program Files (x86)) ,并尝试重新安装该文件夹。 当我尝试执行"Setup_ADS8588S_EVM.exe"时、我收到一条错误消息、如"version of ADS8588 EVM is already installed in the system"、但我没有找到任何与德州仪器(TI)"C:\Program Files (x86)"目录相关的文件夹。 我已经多次尝试并检查了依赖项(是否有)、因为 我运气不好!

这样做的原因是什么 ?任何人都能为此提供解决方案吗?

谢谢、此致、

Jhansi P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jhansi、

    当您安装和 EVM (以及许多其他类型的软件)时、程序会更新 Windows 注册表。  手动删除软件时,不会删除该软件的注册表项。  您需要使用 Windows“添加和删除程序”功能。  只需按如下所示进行搜索即可找到此功能。  但愿这对您有所帮助。  

    当您最终能够安装软件时、您可能必须右键单击安装程序并选择"以管理员身份运行"。  请告诉我这是如何工作的。  祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art Kay:

    感谢您的回复、

    我已经尝试过这种方法 ,但我 再次得到相同的错误。 驱动程序属于此软件的其它位置是否可以驻留(C:\Windows\System32\drivers\UMDF)? 您能给我一个清晰的说明吗?

    谢谢、此致、

    Jhansi P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art Kay:

    我可以解决此问题、现在 GUI 正在成功打开、而不会显示任何错误消息。

    感谢您的支持。

    此致、

    Jhansi P