This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248与 ADS124S08的兼容性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08, ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877501/ads1248-ads1248-compatibility-with-ads124s08

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS1247

你好

我们在一年前改进了一些使用 ADS1248的应用。

我有3个问题:

1-是否可以将 ADS1248替换为 ADS124S08、而不做任何更改? (SPI 通信、寄存器访问、硬件) 请记住、新通道有两个通道、那么我们不使用最后4个通道。

2-我们基于 ADS1248开发一个应用程序,但仅使用基于 ADS1248数据表 p76的 AD0..AD3:

图114. 采用 ADS1247的比例式3线 RTD 测量系统

至此、我们有一个 PT100传感器通道。

今天、如果我们要添加一个 PT100通道、使用 AD4..AD7、如何将原理图相对关系调整为 REFP/REFN?:

a)我是否可以从引脚 REFP0/REFN0获得两次参考滤波器、然后复制由(CR_CM1、CR_CM2、CR_Diff、RR1、RR2)组成的所有原理图?

- b)仅保留一个参考滤波器(CR_CM1、CR_CM2、CR_Diff、RR1、RR2)、引线3 (2个 PT100)是否通用?

3- ADS124S08的新应用手册:

https://www.ti.com/lit/an/sbaa334/sbaa334.pdf

"具有低侧基准和一个 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路"。

原理图与"导联3"/AIN3略有不同。

-是针对新型 ADS124S08的吗? 两种原理图都可以应用于 ADS1248和 ADS124S08?。。

-这两种解决方案有何区别?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    ADS1248和 ADS124S08不是互相替代的产品。 除了封装外、主要问题是配置寄存器映射不同。 为其中一个器件编写的命令不会访问另一个器件上的相同寄存器。

    如果您希望添加额外的 PT100通道并保持引线电阻消除功能、则无法使用 ADS1248数据表中图114所示的相同拓扑。 主要限制是 IDAC 电流源的数量。 每个 PT100通道都需要2个电流源、ADS1248 (以及 ADS124S08)中只有2个电流源可用。 下面将参考您在帖子中链接的应用手册、介绍此解决方案。

    由于每个 RTD 都有自己的电源、为了使 ADC 基准与电源成比例关系、您还需要复制 REF 滤波器、并将每个 RTD 上的引线3连接到单独的基准输入。

    您参考的应用手册(www.ti.com/.../sbaa334.pdf) 并不特定于 ADS124S08。 它也可以在 ADS1248中实现。 此拓扑与原始设计(来自 ADS1248数据表中的图114)的主要区别在于、此设计仅使用1个电流源、但为了消除引线电阻、必须在引线3上进行二次读数。 因此、您可以将1个电流源用于第二次测量和 ADC 读数。 在您的情况下、如果您要测量2个 RTD、则只有2个可用电流源、因此每个 RTD 只能使用1个电流源、而这种拓扑是实现这一目的的好方法。

    如果您想了解有关这些不同 RTD 测量拓扑 的更多信息、请参阅《RTD 测量基本指南》。 第2.3节介绍了您的原始拓扑、第2.4节介绍了单个 IDAC 测量电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的完整反馈。

    好的、我们使用两个电流源、但要使用第二种方法(使用 AN4到 AN7)、我们不会同时实现转换、那么我们可以从第一种方法切换到第二种方法? (然后反向)

    目前,我只有一种办法,我认为以下办法对我来说是可以的:

    要开始转换、我执行以下操作:

    "标签开始:"

    写入 MUX0.MUXSP = AIN1

    写入 MUX0.MUXSN = AIN2

    写入 MUX1.REFSELT = REF0

    写入 SYS0.PGA = 8

    写入 SYS0.DR = 5SPS

    写入 IDAC1.IDIR1 = AIN0且 IDIR2 = AIN3

    写入 IDAC0.IMAG = 1500µA Ω

    写入 MUX1.VREFCON = 01

    START 引脚始终设置为+3.3V。

    我等待 DRDY\信号、然后读取结果。

    然后、我在标签"开始:"上重新启动

    否如果我有两种方法、第二种方法在 AIN4到 AIN7上、我可以使用 Ref1进行第二种方法、然后交替使用上面的命令、然后使用下面的命令:

     

    写入 MUX0.MUXSP = AIN5

    写入 MUX0.MUXSN = AIN6

    写入 MUX1.REFSELT = REF1

    写入 SYS0.PGA = 8

    写入 SYS0.DR = 5SPS

    写入 IDAC1.IDIR1 = AIN4、IDIR2 = AIN7

    写入 IDAC0.IMAG = 1500µA Ω

    写入 MUX1.VREFCON = 01

    START 引脚始终设置为+3.3V。

    我等待 DRDY\信号、然后读取结果。

    然后、我在标签"开始:"上重新启动

    这对您来说似乎是可以的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我对您上一篇帖子的理解是、您一次测量两个 RTD 并不重要、因此您的想法是继续使用双电流源方法来消除引线电阻、 和可将电流源输出多路复用至不同的引脚、并在两个 RTD 电路之间来回切换。 是这样吗?

    只要设置更改的延迟是可以接受的、这似乎是一种可能的解决方案。 我唯一担心的是、一旦施加激励、RTD 可能需要一些时间才能稳定。 您可能需要进行实验、以了解在将激励电源切换到 RTD 后、测量稳定所需的时间。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我从未想过我们可以在多个通道上同时进行转换!

    无论如何、我们测量的温度变化非常缓慢。

    我需要检查计时情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅需阐明、ADS1248和 ADS124S08不适用于同步采样。 我的主要顾虑是能够尽快进行转换、但如果时间不是一个大问题、那么选择将 IDAC 输出多路复用到不同引脚以用于您的每个 RTD 是一个很好的解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有这些信息