This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:热阻

Guru**** 2389430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870994/ads1282-thermal-resistances

器件型号:ADS1282

您好!

我们是否可以申请   ADS1282IPW 的热阻 J-A 和 J-C??  
遗憾的是、数据表中未提供该信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    我没有任何特定于 ADS1282IPW 的数据、但我从我们的封装建模数据库中找到了以下信息、该数据库比较了低 k 和高 k PCB 与不同气流:

    此外、下面是一个应用手册、其中介绍了使用这些值进行的一些热计算: http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher。
    感谢您提供信息。
    该表中的 Theta-jc 与 ADS1282IPW 中的 theta-jc 不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    这是28引脚 TSSOP 的封装模型、因此我认为 Theta-jc 值可以很好地估算 28引脚 TSSOP 中的 ADS1282IPW 的预期结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!