This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:关于 ADC 的电源和 GND

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600, ADC12D1600QML-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888737/adc12d1600-about-power-and-gnd-of-adc

器件型号:ADC12D1600

你(们)好

     我对 ADC 电源和 GND 部分有疑问。这个 ADC12D1600 IC 有更多的电源和 GND 引脚。这些所有引脚是否都是冗余的以处理有限的电流? 或者每个电源引脚用于特定的 IC 驱动器。 我想知道特定引脚假定引脚 G1开路时的影响 。

谢谢、此致、

Aravindhan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravindhan、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravindhan、

    通常情况下、电源和接地引脚会因特定原因而被拆分、以便在器件内部对每个转换器电路进行偏置。

    每个电源的冗余电源和接地都是出于以下几个原因、即电流处理、如上所述。 但这也是出于寄生原因、也是通过降低相关 的电感和电容来实现的。 这有助于在敏感电源上实现更低噪声的设计。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    感谢您的信息

    根据您的回复、我能够了解每个转换器电路的每个电源引脚。 我想在其中一个电源引脚打开时进行故障分析。您能告诉我们特定电源引脚打开时、哪个输出将受到影响吗? 是否有适用于此 IC 的引脚 FMEA 文档? 如果可用、您可以共享该文件吗?、我可以进行分析。

    谢谢、此致

    Aravindhan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravindhan、

    遗憾的是、没有 FMEA 报告可用。 我在内部使用多个来源进行了检查。 您使用的器件是 ADC12D1600 (商用、塑料 BGA)还是 ADC12D1600QML-SP (航天、陶瓷 CCGA)?

     

    有几组电源引脚、例如 VA、VDR、VE、VTC。 如果  其中一个组的事件已断开连接、则设备将无法工作。

     

    我很难评论一组电源引脚中的一个或两个引脚是否断开连接、这可能 是 器件的行为。 同一组中的某些电源引脚可能比其他引脚更敏感。 遗憾的是、我们没有这些数据。

     

    此致、

    Rob