你(们)好
我对 ADC 电源和 GND 部分有疑问。这个 ADC12D1600 IC 有更多的电源和 GND 引脚。这些所有引脚是否都是冗余的以处理有限的电流? 或者每个电源引脚用于特定的 IC 驱动器。 我想知道特定引脚假定引脚 G1开路时的影响 。
谢谢、此致、
Aravindhan R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我对 ADC 电源和 GND 部分有疑问。这个 ADC12D1600 IC 有更多的电源和 GND 引脚。这些所有引脚是否都是冗余的以处理有限的电流? 或者每个电源引脚用于特定的 IC 驱动器。 我想知道特定引脚假定引脚 G1开路时的影响 。
谢谢、此致、
Aravindhan R
您好、Aravindhan、
遗憾的是、没有 FMEA 报告可用。 我在内部使用多个来源进行了检查。 您使用的器件是 ADC12D1600 (商用、塑料 BGA)还是 ADC12D1600QML-SP (航天、陶瓷 CCGA)?
有几组电源引脚、例如 VA、VDR、VE、VTC。 如果 其中一个组的事件已断开连接、则设备将无法工作。
我很难评论一组电源引脚中的一个或两个引脚是否断开连接、这可能 是 器件的行为。 同一组中的某些电源引脚可能比其他引脚更敏感。 遗憾的是、我们没有这些数据。
此致、
Rob