This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:无法回读 DAC60508 ChipID、也可以#39;t 获取 DAC 通道输出

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871585/dac60508-unable-to-readback-dac60508-chipid-and-also-can-t-get-dac-channel-output

器件型号:DAC60508

您好!

我的读取时序序列如下:

HAL_GPIO_WritePin (GPIOC、SS7_Pin、GPIO_PIN_RESET);

WritspieRegData (0x81、0x00、0x00);

HAL_GPIO_WritePin (GPIOC、SS7_Pin、GPIO_PIN_SET);

delay_ms (1);

HAL_GPIO_WritePin (GPIOC、SS7_Pin、GPIO_PIN_RESET);

芯片 ID = spiReadRegData (0x00、0x00、00);

HAL_GPIO_WritePin (GPIOC、SS7_Pin、GPIO_PIN_SET);

遗憾的是、SDO 输出始终为0、您能帮我吗?

对此,

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎来到 E2E 论坛。

    您能否收集帧的示波器或逻辑分析仪捕获数据、以确保符合器件的时序图?  此外、您能否共享原理图?

    谢谢、

    Paul