This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:如何切换输入通道?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889451/adc12dj5200rf-how-do-i-switch-input-channels

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

我使用安装在我设计的电路板上的 ADC12DJ5200RF。

如果要在 ADCIC 启动后将输入通道从通道 A 更改为通道 B、该怎么办?
即使在初始设置中将其设置为通道 A、并且只有 INPUT_MUX 的值更改为0x2、也只接受通道 A 的信号。
类似地、当在初始设置中将其设置为 B 通道输入并且 INPUT_MUX 的值更改为0x1时、仅接受 B 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使 INPUT_MUX 选项适用于 INA 或 INB 选择、需要应用两个方面。

    1) 1)请参阅数据表上的第62页、确保选择了正确的 JMODE、任何具有单通道选项的 JMODE。

    2) 2)请参阅数据表上的第89页、在表74中、选择 INA 或 INB 后、还需要初始化 CAL_EN 才能更改通道。

    请将0x0、然后将0x1写入寄存器0x6C。

    此致、

    Rob