This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53401EVM:EVM 不再连接

Guru**** 2584895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, DAC53401, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878063/dac53401evm-evm-no-longer-connecting

器件型号:DAC53401EVM
主题中讨论的其他器件:MSP432E401YDAC53401UNIFLASH

您好 DAC 团队、

我在客户演示中使用 DAC53401EVM + DAC BOOST + MSP432E401Y。 固件已成功加载到 MSP432、DAC 输出正常工作。 截至本周、我不再能够连接 GUI 上的硬件(错误:未检测到硬件)。

我假设固件可能存在问题、因此我刷新了 MSP432 -无更改。 我还订购了新的 DAC53401和 DAC 升压-这没有解决问题。

有什么想法可以从哪里开始? 我已经订购了新的 MSP432、但由于我可以使用 Uniflash 对其进行写入、因此我不确定这会有所帮助。

谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为最可能的原因是 MSP432E401Y MCU Launchpad 故障。

     让我们等待您的新电路板送达、如果这不起作用、请告诉我、我可以研究这个问题

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    嗯、在对它进行更多的处理之后、我确定它是一个通信端口问题。 用户指南中的以下句子解决了我的问题:

    如果即使在硬件连接后硬件未连接状态仍然存在、请转至 Options→Serial Port、然后使用(德州仪器)或 ACCtrl 标签将端口更改为另一个可用端口。

    谢谢!
    簧片