This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1113:适用于工作台电源的16位 ADC (和 DAC)-低成本很重要

Guru**** 2554210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1113, ADS1118, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900558/ads1113-16-bit-adc-and-dac-suitable-for-bench-power-supply---low-cost-is-important

器件型号:ADS1113
主题中讨论的其他器件: ADS1118ADS1115

我将提出一个具有3个隔离式输出的工作台 PSU 设计;每个输出都有一个小型从微控制器、通过使用 I2C/SPI 与运行显示屏、按钮等的主微控制器进行数字隔离器"通信"  在6A 电流下、PSU 的最大输出为32V、因此16位分辨率小于1mV。  每秒采样几百次是可以的、但理想情况下、我希望使用相同的 ADC 通过以某种方式切换输入来对电压和电流进行采样、此外、我还需要一个16位 DAC 来设置从微控制器所需的电压。  尺寸和功耗不是很重要、但成本是很高的。  ADS1113很小(因此很难进行原型设计)、但它可以满足您的需求、但我想知道在同一芯片上是否有具有 ADC 和 DAC 的 IC? 有许多音频器件是16位 ADC + DAC、它们可以"与 I2S 进行通信"、但我认为这会给实现带来麻烦。

是否有适合我要求的 TI 器件建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、


    首先、我不知道任何可用于您的应用的组合 ADC+DAC 类型器件。

    与 ADS1113类似、我认为 ADS1115也接近于您希望用于系统 ADC 的值。 这是一个具有可配置输入多路复用器的 ADS1113和一个具有某种增益的 PGA、用于测量不同的满量程范围。 我会注意到、最大数据速率为860SPS、因此如果您希望每秒运行几百个 ADC、则可能需要推动 ADC。 同样、这些器件具有多路复用器、因此您需要按顺序获取数据、因此您需要循环执行不同的测量。 此外、您还可以使用 I2C 设置配置、这对于使用多个器件进行多次测量而言可能有点慢。 与 ADS1118的通信速度可能会更快一些(这与 ADS1115类似、但具有 SPI 通信)。

    我还想指出、ADC 的输入电压被限制在器件的输入范围内。 这意味着 ADC 只能测量从 VDD 到 GND 的电压。 如果您计划测量 PSU 电源电压(高达32V)、则需要某种分压器来使输入电压足够低。 此外、如果您要测量 PSU 电流、如果您要使用电流感应电阻器进行直接测量、则可能需要使用低侧电流感应测量来实现。

    至于 DAC、我将发布另一个问题、询问 DAC 产品的可能性、您可以参考此帖子。 正如我提到过的、我不知道任何 ADC+DAC 组合器件。 但是、它们可以帮助您选择产品。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的答案、谢谢 Joseph。

    TED