This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400-SP:数据表澄清了 ABS 最大差速器

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878008/ads5400-sp-datasheet-clarification-abs-max-differentials

器件型号:ADS5400-SP

团队、  

我需要帮个忙。  请参阅随附文件第2页上的绝对最大额定值。

交流和直流的 AINP 和 AINN 两端的绝对最大额定值是一个范围、而不是一个数字。  

例如、对于交流:1.25V 至3.75V、如果器件在整个输入级上不会因±3.75V 而损坏、则±1.25V 的作用是什么。 请参阅 aka 这些规格中的编号较低的数字是多少? 直流情况也是如此。

 感谢你的帮助。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    输入将围绕+2.5V 的共模电压 VCM 摆动。 典型的最大满量程规格为2Vpp。 因此、绝对最大值为2.5Vpp (1.25V - 3.75V) 、可在模拟输入上容忍。

    此致、

    Rob