This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:对 DAC8562输出电平的混淆描述

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877909/dac8562-a-confused-description-for-dac8562-output-level

器件型号:DAC8562

您好!

 我计划使用 DAC8562。

 但输出电平会悄悄地使我感到困惑。

 当我为  AVDD 引脚提供3.3V 电源时,还将使用内部基准。

 根据公式1, 最大输出电平= Vref *增益。  

                    当增益= 2时。 最大输出电平= 2.5V * 2 = 5V。

 但第8.3.1.2章告诉我们、"输出缓冲放大器能够在其输出端生成轨到轨电压、从而提供0V 至 AVDD 的最大输出范围。"

 这意味着我的应用只能输出最大输出电平= AVDD=3.3V

因此,我需要您的帮助。  当我使用3.3V 为 AVDD 供电并同时使用增益= 2时、应遵循哪条规则。

提前感谢您。

此致

  

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaotao、

    理想输出为0V 至5V、但由于您的电源仅为3.3V、因此将限制为0V 至~3.3V。  输出不能超过电源轨。

    此外、请注意、如果输出端存在电流负载、则输出将需要与电源轨之间留出一定的裕度。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

      感谢你的答复。 我明白了。

     此致