This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:有关 ADS1292R 的查询

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871610/ads1292r-queries-about-ads1292r

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1293

大家好、

我目前正在设计中使用 ADS1293、并考虑在下一次迭代中使用 ADS1292R。 我对该器件有以下疑问。 请澄清。  

1) 1)器件可用性和生产状态是什么?  

2)这是否符合 AAMI EC11:1991/(R) 2001/(R) 2007、AAMI EC38 R2007、EC13:2002/(R) 2007、IEC60601-1编辑版本3.0 b:2005、IEC60601-2-25编辑版本2.0:2011、IEC60601-2-27编辑版本2.0 b:2005、IEC60601-2-51编辑版本1.0 b:2005。  

3) 3)它是否与干电极阻抗兼容?  

此致

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi、

     根据数据表第一页的右上角、ADS1292R 于2011年12月发布。

    TI 没有任何寿命计划或声明器件的制造寿命有多长。 以下是 www.ti.com/quality 上文档的报价。它位于通用质量指南文档中。

    TI 的产品退市/停产流程符合最新版 J-STD-048标准。 TI 努力避免产品淘汰带来的不便。 便利意味着:设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 TI 为最后一批订单留出了12个月的交货周期、并为淘汰产品的最终交货留出了6个月的时间。 在极少数情况下、可能需要加快退市时间表。 在这种情况下、TI 将在 EOL 通知中告知最后购买和最终发货日期、并解释需要提前退市的情况。

    话虽如此、我看不到 ADS1292R 很快就会变为 NRND。

    您列出的标准是系统级标准、因此不适用于单个器件。 话虽如此、系统已使用 ADS1292R 通过这些系统。  

    这也是一个系统级问题、但 ADS1292R 能够测量从干电极获取的信号。