This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7263:数据表中的应用配置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877910/ads7263-application-configuration-in-datasheet

器件型号:ADS7263

尊敬的所有人:

我想询问 有关数据表中的应用配置的问题。

1.关于数据表中的下图、如果 M0 = 0且 M1 = 1、则数据表的表5中规定仅使用 SDOA。 此时、SDOB 引脚能否连接到任何位置并保持悬空? 还是应该如图47所示连接到器件?

2.如果从图47中将输入更改为8线、您是否认为仅从图47的电路中添加 CHB1x 和 CHB0的输入?
如果您需要更改任何内容、请告诉我。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y 您好、  

    感谢您的发帖。

    1:SDOB 可在未使用时保持悬空。 当仅 SDOA 用于输出数据时、SDOB 将变为高阻抗状态。

    该图是指用于将 ADC 与主机控制器连接的4条通信线路。 我相信您会将其与输入连接混淆。 图47显示了一个差分输入连接到 ADC A、另一个连接到 ADC B。可以在不更改接口连接的情况下向 CHA1P/N 和 CHB1P/N 施加额外的输入。

    此致、