This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:AVDD = 3.3V 时可用的 VREF 电流?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900678/ads124s08-available-vref-current-at-avdd-3-3v

器件型号:ADS124S08

 ADS124S08的规格表明、当 AVDD = 2.7 - 3.3V 时、VREF 可以提供-5至5mA 的电流、当 AVDD = 3.3V - 5.25V 时、VREF 可以提供-10至10mA 的电流。  我将3.3V 用于 AVDD。  VREF 将为一组使用约6mA 的应变仪供电。  我假设在3.3V 时、5mA 和10mA 之间的截止频率并不是突然的。  当我看到电源上的一些纹波使其达到3.3V 的任一侧时、我会有什么期望?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    该基准的设计更多地是为了偏置传感器、而不是为传感器供电。  一般而言、我们建议使用另一个电源、我曾向您的一位同事推荐使用模拟电源。  但显然、这在应用中噪声太大。

    这里的部分问题是有足够的电源开销、以便能够提供电流并在整个温度范围内将基准电压保持在额定电压。  您不应看到3.3V 时的电流突变、尤其是在测量是比例式的情况下。  如果基准电压因电流在较低电压下增加而略有下降、则不应影响比例式测量的转换结果、因为漂移会消除。

    至于基准电压本身、除非模拟电源电压低于2.7V、否则应保持相对稳定。  略高于和低于3.3V 不应产生影响。

    此致、

    Bob B