This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:通过 FPGA 进行编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871246/tsw14j57evm-programming-through-fpga

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444AFE7444EVM

您好!

我使用 TSW14J57EVM (REV E)和 AFE7444EVM (REV D)板来生成 ADC 和 DAC 图形。 我已使用 HSDC 专业版 GUI 进行验证。 我的目标是使用 Quartus 工具对 TSW14J57EVM 进行编程。 需要使用哪个版本? 现在、我使用 Quartus 17.1标准版。 我无法在 Quartus 工具中验证器件名称。 Quartus 工具中的可用设备列表中不存在生成的设备。 HSDC 专业版 GUI 在 FPGA 编程模式中也会发挥任何作用吗? 在通过 FPGA 进行编程时、AFE7444 GUI 中遵循的顺序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TSW14J57EVM-JTAG.pptxUjjwala、

    使用 Quartus V17.0、我可以检测 FPGA 并对其进行编程。 请参见随附的。    在 机器上安装 Quartus 时、是否包含 Arria 10系列选件?

    HSDC Pro 使用 FPGA 上的并行编程输入引脚对 FPGA 进行编程、认为是 USB3.0器件、而不是 JTAG 接口。 配置 AFE7444后、应使用 HSDC Pro 对 FPGA 进行编程。    

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    在自动检测时、器件名称是- 10AX115S2E2。

    我怀疑我们能否通过使用 JTAG 连接器 J3 (而不是 HSDC Pro GUI)通过 FPGA 进行编程来生成 DAC 数据模式? 我们的目标是在 FPGA 中生成我们自己的数据模式、并在 DAC 上发送数据模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ujwala、

    您可以加载使用 HSDC Pro GUI 创建的外部测试图形。 只需遵循软件所需的格式。 外部测试模式的示例可在 C:\Program Files (86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\Test Files 中找到。

    您还可以使用 JTAG 对 FPGA 进行编程、并使用测试文件加载 FPGA 内部存储器、但这将在您的端完成更多的工作

    此致、

    Jim