This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:用于同步的3个 ADC12DJ3200数据通道之间的长度匹配

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869929/adc12dj3200-length-matching-between-data-lanes-of-3-adc12dj3200-for-synchronization

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

我们在设计中使用了三个 ADC12DJ3200。 我们需要在三个 ADC 之间进行同步、还需要确定性延迟。

因此、我想知道 以下两者之间的长度匹配要求(以毫秒或 ps 为单位):  

所有三个 ADC 的数据通道都通过 FMC 连接器连接到单个 FPGA。

将 DEVLCK 和 SYSREF 连接到三个 ADC 和 FPGA。

此外、从 FPGA 到 ADC 的同步是否需要与任何时钟(DEVCLK 或 SYSREF)进行长度匹配?

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    多个转换器时的效率。 最好尽可能接近采样率一半周期的所有时钟的长度匹配。 因此、对于3.2GSPS、这将是~150pSec。   根据您使用的电路板材料/电介质、长度将决定。

    至于数字输出、您有更多的空间可以进行"运算"、通常情况下、FPGA 将在 JESD 接口中采用自动对齐。 我会尝试在所有使用的输出之间处于最大200-300mil 范围内。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob