This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812EVM-PDK:如何使用 Python 通过 USB2ANY 控制 AMC7932EVM

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7932EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888794/amc7812evm-pdk-how-to-use-python-to-control-the-amc7932evm-by-usb2any

器件型号:AMC7812EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AMC7932EVM

我想使用 python 控制 AMC7932EVM、因为我看到软件文件夹中有一些 python 脚本。

但我找不到任何有关它的文档或示例。

您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    python 实用程序嵌入到 GUI 软件中、用于脚本创建和重放。   

    该工具基本上仅记录寄存器读取和写入命令。  将脚本作为示例后、您可以根据需要对其进行修改、但请注意、API 仅限于几个函数调用、并依赖于 EVM 寄存器映射页面上列出的寄存器和块名称。

    如果您愿意、您可以通过 frost@ti.com 向我发送电子邮件、以讨论您尝试自动化的确切操作。  我们或许能够找到一种简单的实施方法。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我看不到 AMC7932EVM 的任何示例。

    我只有一个没有任何描述的脚本,我不知道输入的灯丝。

    什么是 Block_name? 什么是 Register_Name? 它们的变量类型是什么?我想获得更多具体信息。

    感谢您的支持、

    Nick