This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:我无法在直接数据读取中从 ADC 读取数据(无命令)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877457/ads1258-i-am-not-able-read-data-from-adc-in-direct-data-read-no-command

主题中讨论的其他器件:ADS1258

你好。。。   

我使用 FPGA 处理 ADS1258这是我第一次使用 ADS1258。 我在数据表中选择了直接读取数据(无命令)。

我将 SPI_SCLK (SPI 时钟)设置为连续、将芯片选择设置为低电平、将 MOSI 设置为低电平。我从不将芯片选择设置为高电平。

我想知道如何从 MISO 行读取数据。如果 它为每个 位发送4字节的数据 Chid (或)它将如何工作。

您能帮我直接读取数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    要查找的第一个生命体征是/DRDY 变为低电平。 如果您已为器件正确供电、应用时钟并适当设置 GPIO 引脚、则/DRDY 应处于活动状态。 您将首先注意到它变低、然后它将开始以 ADC 数据速率的间隔进行脉冲(如数据表的图56所示)。

    由于您没有在 XTAL1/XTAL2引脚上使用外部晶体、因此您需要将 CLKSEL 设置为高电平并向 CLKIO 引脚施加16MHz 时钟(如图40所示)。

    此时、听起来外部时钟或 GPIO 引脚(START、nPWDN、nRESET)配置不正确。 我想、一旦您设置好这些设置、您就会看到该器件变为现实。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryan

    非常感谢您回放我的查询。

    在直接数据读取中(无命令)

    假设我 有16个通道连接到 ADC,因此,如果我在 第一个下降沿给 SCLK,那么它将返回到高电平。 因此,请告诉我需要提供多少个 SCLK 脉冲。  

     我已经有另外一个查询、假设将任何 ANI0更改为将发生的情况、那么我将如何读取。

    2.请提供直接数据读取(无命令)的任何示例时序图。

    当器件处于 直接数据读取状态(无命令)时,它将向   MISO 线路发送整个29位 Chid 数据,这是它的工作方式。

    4.告诉我如何在直接通道读取中读取数据(无命令)

    5.please 告诉我如何设置 pwdn、start、reset、clksel 引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    我相信您在 同一主题上又打开了另一个话题、因此我将推迟回答您的问题。 请按主题仅打开1个主题、否则提供支持将是一项挑战。 谢谢!

    布莱恩