This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:如何使用 AFE5809

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871157/afe5809-how-to-use-afe5809

器件型号:AFE5809

大家好、

客户遇到以下问题、需要您的帮助。

  1. 抽取函数分为两部分:抽取滤波和下采样。 什么类型的抽取滤波器及其系数是如何生成的? 是否可以分享一个生成滤波器系数的示例?
  2. 在 SLOU338 PDF 文件第8.3节、解调模式测试部分、第四个测试演示模块 M = 4 I/Q 测试模式中、可以从 txt 文件中看到其抽取滤波器的系数。 但他不知道滤波器的截止频率等具体参数、请详细解释。
  3. 在 tidu702pdf 文件第5.5节中、根据提供的测试程序、无法实现更高的信噪比性能。

谢谢。

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在尝试使用 AFE5809器件时、

    由于该器件侧重于应用超声波实施的所有细节、

    如果 SLOU338文件未明确涵盖所有信息

    和 Tidu702文件、客户必须关注 AFE5809产品说明书。

    因为所有详细信息都应该包含在其中。

    如果客户可以将两个 AFE5809EVM 与 TSW1400板配合使用(包括 GUI 软件)

    并按照数据表进行操作、他们可以了解有关 AFE5809器件工作原理的更多详细信息。

    他们的 GUI 软件可以向您展示如何使用抽取滤波器以及可以使用的抽取滤波器类型

    首先、您可以使用系数默认模式、稍后您可以自己进行编程。

    SLOU338显示了如何使 DEMOD 模式工作

    但细节仍需要从数据表中观察到。

    Tidu702文件中的5.5节(另请查看第6节)。 图22和图23)

    它在您开始抽取模式之前显示(=无抽取)

    您可以看到测试结果 SNR = 70.90dBFS

    但在您应用抽取模式(例如=32)后、

    您可以得到测试结果 SNR = 83.6dBFS。

    这意味着可以在使用 DEMOD 模式后提高 SNR 比。

    谢谢!

    此致、