This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1209:增益误差和基准电压(第2部分)

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888857/ads1209-gain-error-and-reference-voltage-part-2

器件型号:ADS1209

这是一个与 E2E 帖子有关的有关 ADS1209增益误差/基准电压的问题。

在 DS 的电气特性下、GRR 被指定为±0.5% FSR。

电气特性指出、这是使用连接到 REFIN 的内部 REFOUT 时的情况。

然而、REFOUT 被指定为2.45V ~ 2.55V、这是2%的误差。

说明:

这些是不相关的吗? 我的意思是...

  • 也许一个器件的 REFOUT 为2.45V、但该电压的增益误差 Gerr 仅为±0.5%
  • 也许另一个器件的 REFOUT 为2.55V、但该电压的增益误差 Gerr 仅为±0.5%

这对于软件补偿非常重要。

终于

  • 假设理想的2.5V REFOUT 意味着可能会有高达2.5%的增益误差、对吧?
    • REFOUT_MAX - REFOUT_TYP = 2.55 - 2.5 = 0.05
    • 0.05/2.5=0.02=2%
    • GRR = 0.5%
    • 总增益误差(假设软件补偿中为2.5V) = 2.5%

是否有任何软件补偿等建议可降低此2.5%的可能增益误差?

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    很好的 ADS1209问题!  原始帖子中没有具体说明的是2.45V 至2.55V 基准是初始误差。  您不会看到任何一个器件从布置的最小值摆动到最大值。  从批次到批次、您可以看到差异、但总体增益误差仍应在0.5%范围内。