This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:P2P 建议

Guru**** 2872840 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253, ADS7254, ADS7251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871138/ads7253-p2p-recommendation

器件型号:ADS7253
主题中讨论的其他器件: ADS7254ADS7251

大家好、

我的客户希望找到替代 GPN、以 P2P 代替 ADS7253IRTER 作为他们的第二选择。

  1. 分辨率应为12位或更高、采样率应为1000ksps 或更高。

  2. 接口应为 SPI。

  3. 输入类型应为伪差分或差分

您可以推荐一些 GPN 吗?

  • 顺便说一下,尽管 ADS7254满足了我提到的要求,但它们不接受 ADS7254作为第二选择。 在他们的系统中、他们已将 ADS7253的 CFR.B7配置为1、而 ADS7254的 CFR.B7必须配置为0以将输入模式设置为差分。 考虑到系统中的兼容性、ADS7254不是他们的理想选择

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihong、

    感谢您发帖。 请 在此处查找参数搜索结果

    根据您在最后一个项目符号中的评论、客户似乎也希望使用完全相同的寄存器设置。 是这样吗? 我认为这对于任何其他替换设备都不可行。 ADS7254是具有相同寄存器的最接近的器件。

    ADS7251是合适的选择吗? 该器件没有用户可编程寄存器、但它支持双路、同步采样输入、也是一款12位 SAR 器件。

    此致、