This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1209:THS1209连接到 C2000

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877765/ths1209-ths1209-connect-with-c2000

器件型号:THS1209

尊敬的团队:

客户想知道他们何时使用 THS1209、引脚15 (conv_clk)、引脚16 (同步)和 CS1 与 F28335的连接情况如何? 直接连接到 IO 端口?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    THS1209 conv_clk 引脚是器件的实际转换时钟。  如果计划对 THS1209进行简单的"位 bang "控制、那么可以将其连接到 GPIO。  如果您希望获得8MSPS 采样率、则需要使用 PWM 输出来驱动引脚。  您还需要控制数据的读取、该数据本质上将是 CONV_CLK 的移位版本(请参阅图25)。  仅当您使用单端输入选项时、同步输出才适用。  它是 CH1与 CH2数据的指示器、可以访问 GPIO。