This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675的模拟输入级

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877238/ads1675-analog-inputstage-of-ads1675

器件型号:ADS1675

Hallo、我使用的是 ADS1675。 我将调整输入级。

我想知道+/-A 的输入阻抗和热漂移。

也许您可以向我发送一个输入级原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    ADS1675的输入是开关电容器、输入阻抗将随输入 CLK 频率而变化。

    阻抗可通过以下公式计算:

    Z = 1/fCIN、其中 CIN= 12.5pF (开关电容值)且 f = Fmod = fCLK (ADC 的输入时钟)

    我们没有任何输入阻抗的热漂移数据。  基于相似器件的最佳估计值为40ppm/C

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这正是我想要知道的。