This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363EVM:SPI 测量的模拟值在几天后冻结

Guru**** 2769275 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363EVM, ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897118/ads8363evm-spi-measured-analog-value-is-frozen-after-some-days

器件型号:ADS8363EVM
主题中讨论的其他器件: ADS8363

尊敬的先生或女士:

我使用 ADS8363EVM 开发测量器件。  此电路板按如下方式连接、请参见下图。 模拟电压由绝缘直流/直流转换器 TMH 0505S 提供。 我使用 C#可编程 ARM STM32微控制器通过 SPI 测量模拟输入 B0的值。 几天后、ADS8363EVM 中的 B0 SPI 值被冻结。 到目前为止、当最低位没有噪声时、我通过关闭和打开3.3V 电源来解决此问题。 我还在该 SPI 中使用其他 IC、但这些 IC 工作正常。 请帮助我解决此问题。 提前感谢您。

此致、

第页 Michael Grösel í a

SaaS GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您的图片未正确附加。 您可以尝试重新发布吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 Ryan、

     

    感谢您的回复。 我编辑我的帖子。 现在您可以看到 ADS8363EVM 连接的图片。

     

    此致、

     

    第页 Michael Grösel í a

    SaaS GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的更新。  

    我已经查看了连接和跳线设置。 它们似乎是正确的。 "net ad-CS"是否不适用于 ADS8363?  

    您的设置工作时间过长这一事实应确认这不是设置问题。 您是否曾尝试断开共享设备与 SPI 总线的连接并在相同的时间内运行测试?  

    出现此问题时、您是否能够捕获 SPI 波形以确认您仍满足所有时序要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    NET AD-CS 扩展到 ADS8363。 对于上周的测试、安装程序运行时没有错误。 出现错误时、我将检查 SPI 波形。

    此致、

    第页 Michael Grösel í a

    SaaS GmbH