This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608:在数据表中的何处可以找到 DAC53608#39;s 下拉电阻器的信息

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877411/dac53608-where-to-find-the-information-of-dac53608-s-pull-down-resistor-in-datasheet

器件型号:DAC53608

您好!  

我在数据表中找不到该10k 下拉电阻器的信息、您能告诉我 DAC53608数据表中的哪个位置?

此外、其他 DAC 中的下拉电阻器如何? 10公里? 20K?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、刚刚注意到了第22页。 很明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您在数据表中找到了答案、如果您需要有关 DAC53608的更多信息、请告诉我。

    您将此器件作为目标应用类型是什么?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实上、我在阅读一篇文章《使用精密 DAC 的 LDO 的电源裕量调节电路》后提出了这个问题、现在我想知道它是如何达到10K 的。

    但是、我最近会使用 DAC 来控制直流/直流输出、就像这样。 单通道 DAC 就足够了、可能是 DACx0501?

    谢谢。

    此致、

    Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找使用 DAC 的电源控制、DACx0501是一个不错的选择。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Xia