This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:读取 DAC37J84 GUI 的寄存器时出现问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870500/dac37j84evm-problem-reading-register-with-dac37j84-gui

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84

您好!

我遇到的问题与此论坛 http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/815771?DAC37J84EVM-DAC3XJ8X-GUI-v-1-2-Link-Configuration-Issue 中描述的问题相同

当我按下"Program LMK and DAC"按钮时、一切看起来都很好、但之后、如果我尝试更改参数 M、无论我引入的值是什么、GUI 始终显示1。 除了当我从 LMK 读取寄存器时、该值变为0xFF;当我从 DAC 读取寄存器时、该值变为0x0000... 如果我尝试"读取所有寄存器"、则所有值在 LMK 中变为0xFF、在 DAC 中变为0x0000……

是否有解决此问题的建议?

谢谢、

胡安

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    似乎我们还有另一个 EVM 有测试漏检的案例。 我将私下与您联系、并获取您的 EVM 交换信息。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    昨天、在尝试了几件事情之后、我们意识到通过5V 输入而不是 USB 馈送电路板、GUI 似乎正常工作、也就是说、我们可以写入和读取寄存器。 但我们要完全确保电路板正常、我们如何才能确保电路板没有其他问题?

    谢谢、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    是的、您需要使用5V 电源为 DAC 加电、还需要使用 CPLD 通过 SPI 与 DAC 正确通信。

    所有 TI EVM 在发货前都经过了测试。 请按照 EVM 指南继续进行测试、并告知我们任何其他问题。 谢谢

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang、

    在哪里可以找到 EVM DAC38J84的测试指南?

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下 EVM 用户指南链接

    http://www.ti.com/lit/ug/slau547b/slau547b.pdf

    -Kang