This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12130:ADC12138与 STM32进行通信

Guru**** 2505665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898192/adc12130-adc12138-communication-with-stm32

器件型号:ADC12130

您好!

我将 ADC12138与 STM32相连。 我正在尝试使用单端配置从通道7读取转换结果、使用的基准电压为2.5V、电源电压为5V。 我的 SPI 设置为- CPOL -低电平、CPHA -时钟频率为4MHz 的上升沿、MSB 在前、长度为8位。

当我执行自动校准(0x08)时、在下一个周期(0x0C)发送读取状态两次时、读取状态为0。 配置或整个序列中可能有什么问题? 此外、我发送12位 conv (通道7为0xF0)、我没有获得所需的读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poonam、您好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能否提供 SPI 通信的原理图和屏幕截图?  您是否在 EOC 上看到任何切换?