This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295:ADS5295电源门控

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898045/ads5295-ads5295-power-gating

器件型号:ADS5295

如果开关具有足够的驱动、上升时间等、此器件是否会出现电源问题、例如使用高侧开关进行电源门控时的噪声或启动困难?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS5295器件。

    我们很快就会回复您。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 ADS5295器件电源问题的问题、

    我们建议客户参阅 ADS5295用户指南第36页

    请连接以下设备:

    每个 AVDD 电源引脚(引脚9、52、66、71、74)应将其自己的0.1uF 电容器尽可能靠近自身。

    eacg LVDd 电源引脚(引脚11、49)应将其自己的0.1uF 电容尽可能靠近。

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您讨论的是 ADS5295器件的电源序列、

    请参阅其数据表第28页和表6。

    请遵循数据表说明。

    谢谢!

    此致、