This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:"1100""状态字&quot 中的含义;

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877523/ads1294r-what-does-1100-mean-in-status-word

器件型号:ADS1294R

尊敬的 TI:

在 ADS1294r 数据表第53页中、 没有记录"9.4.1.3.1状态字"。

状态字由"1100"、然后是 LOFF_STATP、 LOFF_STATN 和 GPIO 填充组成。

"1100"值是什么? 对该值是否有任何检查? 它是一种帧头吗?

如果它不是这个值,我们该怎么办?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    状态字的1100部分只是帧头。 如果状态字的第一部分未返回1100、则器件很可能出现问题。 这可能包括加电错误和器件损坏。 如果未返回1100、我建议重置器件。