This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M0510:从 DVDD 上升到 CLKOUT 启动的时间

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887781/amc1303m0510-time-from-dvdd-rise-to-clkout-start

器件型号:AMC1303M0510

您好!

从 DVDD 启动到 CLKOUT 启动的时间是多久?
如果它不是保证值、则没有问题。


此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    遗憾的是、未指定该值、但我希望时钟输出在 DVDD 加电后不久开始、如图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的客户希望了解将 CLK 输入 MCU 的等待时间。
    从 DVDD 开始、他们应等待多长时间?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    这将取决于 DVDD 在其系统中的斜升速度。  

    例如、如果我将电源设置为电流限制为1A、我会看到当 DVDD 大约为2.7V 时、时钟开始输出。 如果我将电源设置为200mA 的电流限制、以便 DVDD 斜升得更慢、我会看到、当 DVDD 大约为2.3V 时、时钟开始输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解 DVDD 的启动。
    从 DVDD 开始到 CLKOUT 开始的时间是多久?
    请告诉我参考时序吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    正如我在上一封电子邮件中所说的、从 DVDD 启动到 CLKOUT 启动的时间将取决于客户系统中 DVDD 的斜升速度。