This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299是否会受到电磁干扰的影响?

Guru**** 2553700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877613/ads1299-will-the-ads1299-be-affected-by-electromagnetic-interference

器件型号:ADS1299

您好!

我正在尝试使用蓝牙 SoC 从 ADS1299读取数据并将其发送到我的手机、我正在设计 PCB 板。

我想知道 、如果我将天线放置在 PCB 的两侧、是否会像下面的图片那样对 ADS1299产生电磁干扰:

谢谢!

最棒的

王太一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoyi、

    由于蓝牙频率范围为~2.5GHz、我认为它不会产生太大的影响。 但是、由于接地、将其直接放置在器件的另一侧会使我感到担忧。 如果这是一个4层电路板、天线和器件之间具有实心接地层、则其性能将优于2层电路板。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助!