This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8555:RSTL 引脚混淆

Guru**** 2811105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870965/dac8555-rstl-pin-confusion

器件型号:DAC8555

您好!

我对 RSTL 和/RST 引脚的使用有点困惑。

4页的数据表中、RSTSEL 引脚用于编码二进制或二进制补码。 复位后、/RST 引脚用于零标度。
在第17页、RSTSEL 引脚用于复位后的零标度。

RSTSEL 引脚的正确功能是什么?

复位后、我需要中量程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evert、

    它实际上同时执行这两个操作。  基本上、在启动时、器件会检查 RSTSEL 引脚以确定它是处于直二进制还是二进制补码模式。  默认情况下、DAC 加载代码0x0000作为默认输出代码。  在二进制补码模式中、最高有效位被反转以转换回直接二进制。

    因此、二进制补码中的0x0000将成为二进制正数中的0x8000。   

    因此、当 RSTSEL = 1时、输出基本上为 VREFH/2 (假设 VREFL 为0V)。   

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    此致

    埃弗特