This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:引脚/软件兼容的更小输入范围+/- 1V

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900057/ads8588s-pin-software-compatible-smaller-input-range---1volt

器件型号:ADS8588S
主题中讨论的其他器件:ADS8688A

我目前正在使用此器件、它运行良好、我当前使用+/-5输入、这是必需的、但我还需要获得更准确的信息、并将其更改为+/-1、因为我的输入因外部因素(正确)而发生变化

是否有另一个芯片可以实现该芯片的功能、但会随+/-5增加+/-1范围、我不需要+/-10...

或者、您是否有一个完整的封装解决方案来为类似传感器添加放大器、该芯片允许但将允许+/-100mV 范围等更小的输入信号?

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    与 ADS8588S 引脚/兼容的 ADC 具有相同的结构、仅支持+/-5V 和+/-10V。 我们有非同步采样 ADC、可支持+/-5V 至+/-0.64V (ADS8688A)范围内的电压、另一种选择是采用 PGA 的 Δ-Σ ADC。 我 有几个问题可以帮助您找到最适合您的 ADC:

    1. 您真的需要同步采样吗?
    2. 您需要多少个通道? 8通道?
    3. 每通道需要多少采样率或数据速率?
    4. 您还需要其他功能吗? 例如、分辨率和内部电压基准等

    此致、

    戴尔