This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:ADS868x 系列的输入带宽

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, ADS8689, ADS8681, ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888507/ads8689-input-bandwidth-for-ads868x-family

器件型号:ADS8689
主题中讨论的其他器件:ADS8685ADS8681ADS8860

团队、

我的客户询问 ADS868x 系列的输入带宽。 ADS8681、ADS8685和 ADS8689具有不同的采样率、它们应共享不同的输入带宽。 但是、根据数据表、这三个器件在-3dB (15kHz)和-0.1dB (2.5kHz)下具有相同的输入带宽频率。 请您详细说明这个问题吗?

如果我的客户希望采样0Hz 至50kHz、ADS8689是否适合其设计需求? 如果不是、您会建议其他解决方案吗? 感谢您的评论。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您注意到的 ADS868x 器件具有不同的采样率。  但是、正如您在每个器件的方框图中看到的、输入模拟前端和 ADC 之间有一个二阶 LPF、它将输入信号带宽限制为您记下的值。   

    ADS8860和类似系列的器件将适用于0-50kHz 输入信号带宽应用、但由于 AFE 未集成到此器件中、因此需要一个输入驱动器电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin、

    您是否会根据以下规格提出 ADC 解决方案? 没有用于滤除双极输入电压的规格滤波器。 我很难滤除正确的 ADC 器件。

       采样率(最大值):52kS/S~100kS/S
       ADC 分辨率:16位
       3.动态范围:100dB
    工业    级器件需求
    单    通道或四通道
    6.   不需要隔离
        7. SPI 接口将会很好
    支持    +/-10V 输入电压

    谢谢你

    此致、

    朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    应用是否仍然需要50kHz 输入带宽?  如果是、请查看以下器件:

    具有可编程(±10/±5/±3.3V)输入范围和 SPI 接口的16位、250kSPS、单通道 SAR ADC:   
    http://www.ti.com/product/ADS8509

    具有 S/P 接口的低功耗16位200kSPS±10V 双极输入 SAR ADC:
    http://www.ti.com/product/ADS8517

    16位8通道同步采样双极性输入 SAR ADC:
    http://www.ti.com/product/ADS8568