This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:关于输出电平。

Guru**** 2811415 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899233/dac7750-about-the-output-level

器件型号:DAC7750

你(们)好。

我的客户看到的是相同的输入但不同的输出。

系统负载为200Ω Ω。

通道1:17.2V (86mA)

通道2:1.27V (6.8mA)

它们是参考数据表的输出电路(第39页、图62)。

  

我对这种现象有一些疑问。

这是输出误差吗?

内部电路是否损坏、因为输出明显为高电平?

2.如果是输出误差、 您能猜到误差的原因吗?

3.他们 用测试仪直接接触接线,以检查输出电压。

   是否会导致故障?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您能否提供此双通道设计的原理图? 尽管它基于图62、但我想检查它是否有任何有关导致问题的线索。

    此外、您能否提供上电后发送到器件的确切 SPI 命令序列? 例如、将什么代码写入数据寄存器?  

    当然、这不是 DAC7750的预期行为、通过有关设计的其他信息、我们可以确定问题是什么。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Reza。

    感谢你的答复。

    您能否提供此双通道设计的原理图?  

    →Ch2是通过参考数据表中的图56 (第30页)得出的。

        r1:m 1kΩ Ω,r2:m 20Ω Ω

    此外、您能否提供上电后发送到器件的确切 SPI 命令序列? 例如、将什么代码写入数据寄存器?  

    →我会向我的客户核实。

        这是否意味着 SPI 命令需要一个序列?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    图56和62中的设计已经过多次测试、没有任何问题、因此我怀疑问题是由电路架构造成的。 SPI 命令的任何特定序列都不应导致异常行为。  

    我请求了原理图和 SPI 序列信息、只是为了收集尽可能多的信息来思考可能发生的情况。 这两个信息对于帮助我们调试可能的问题至关重要。  

    您能否提供一些有关 AVDD 电平、使用的电流范围、VREF 状态、AVDD 上观察到的 IQ 等的更多信息? 任何其他信息都将有所帮助。 此问题发生的频率如何? 他们是否已尝试交换电路板上的器件并重新测试?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Reza。

    我将向客户介绍您所说的内容。

    顺便说一下、 我在数据表的描述中发现了一些有趣的东西。

    根据第29 8.2.3页的数据表、

    它降低 了由 BJT 和内部 R3电阻器产生的级增益、尤其是在 RLOAD 为短路 或非常小的负载(例如万用表)的情况下。  

    我的客户使用万用表进行测量。

    是否有任何可能导致此故障的因素?

    小脑。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    使用外部升压晶体管会向系统添加另一个反馈环路(IOUT 至 BJT base 至 BJT 收集器/升压引脚并返回 IOUT)。 R3电阻器用于确保减小该环路的增益、通过扩展、可保持该次级环路的稳定性。  

    同样、我也没有遇到任何导致故障的情况。 我将等待您的客户提供其他输入、以便我们进一步调试。 谢谢。

    此致、